This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456A:某些电路板上的热插拔电路中的 MOSFET Q6将损坏(漏极和源极之间短路)

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2456, TPS2456A, TPS25985, TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170616/tps2456a-mosfet-q6-in-our-hot-swap-circuit-will-be-damaged-become-short-between-drain-and-source-on-some-boards

器件型号:TPS2456A
主题中讨论的其他器件:TPS2456TPS25985TPS24740

我们发现使用 TPS2456解决方案的热插拔电路中的 MOSFET Q6在某些电路板上会损坏(漏极和源极之间短路)。  随附原理图、MOSFET 数据表、保险丝数据表。  您能否帮助查看原理图并就故障发表意见?  

我们已经完成了这样的测试、故意使+12V 对 DGND 短路、我们发现热插拔电路无法保护 MOSFET 或保险丝、我们发现 MOSFET Q6和保险丝 F1在短路后都损坏(此测试中仅存在+12VA)、 +12VB 不存在)。  为什么?

e2e.ti.com/.../8117.schematics.pdfe2e.ti.com/.../sira00dp.pdfe2e.ti.com/.../3216FF25_2D00_R.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、邱淑

    欢迎使用 E2E!!!

    我们将审查设计并在明天回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、邱淑

    很抱歉耽误你的时间。 我将在星期一之前回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图、

    ILIMIT = 23.4A、tFAULT = 6.4ms。  

     使用 SiRA00DP 数据表中的 SOA 图。

    SOA 裕度不足、这是输出短路期间 MOSFET 烧坏的原因。  

    请遵循数据表中提供的"设计示例:限流启动"、并纠正您的原理图。 否则、如果您共享上述设计示例中使用的所有设计参数、我可以计算并告诉您所需组件的适当值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的回复。  下面我还有其他问题。

    1.我应该为您共享哪些参数、以帮助计算所需组件并为我提供适当的值?  COUT=1700uf/25V、主板上的最大工作电流为15A。  系统中有两个电源模块、每个模块可提供高达12.2V/61A 的电流。  还有2个其他卡(我们称之为 IO 卡)、每个卡 具有15A 的最大工作电流。  有两个风扇、每个风扇的最大工作电流为6.8A。  您能否帮助为 主板提供所需组件的适当值?

    2.我看到栅极信号上有一个100欧姆的串行电阻器。  它太大了吗?  如何在使用100欧姆电阻器快速关断时获得0.5A 至1A 的灌电流?

    3. 我们还有另一个产品,主板上的最大工作电流为55A。  有两个电源、每个电源可提供12.2V/90A。  电源模块可插拔,但主板不可插拔。  我们能否使用 TPS2456A 在主板上实现12.2V 电源保护和 ORing 功能?  如果是、您能否帮助提供详细的解决方案?  如果不是、您能提出其他解决方案吗?

    此致、

    秋树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、邱淑

    请看一下 TPS25985。 我认为 TPS25985是最适合您的应用的器件。  

    mΩ 精确快速电流监控器的 TPS25985x 4.5V 至16V、0.59m Ω、80A 可堆叠电子保险丝数据表(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    TPS25985适用于上述问题3、对吧?  它能否从两个电源实现 ORing 功能?

    我也期待您对我的问题1和2的回答。  

    此致、

    秋树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-device-schematics.pdf

    随附了我的问题1和2的完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    对于我的问题3、我认为我们只需要过流保护、短路保护和 ORing 功能。  由于电路板不可插拔、因此我们不需要浪涌电流限制功能。 只有 PSU (电源设备)可插拔。   它看起来不是 TPS25985合适的解决方案。

    此致、

    秋树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、邱淑

    感谢您的反馈。 我明天会回来。 关于第3点、您可以查看 TPS24740。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    是否有任何更新?

    此致、

    秋树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、邱淑

    很抱歉耽误你的时间。

    请按照"应用信息"部分进行设计。 本节介绍了分步指南。