This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:在 EN/UVLO 之前将 SWEN 置为有效

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175314/tps25985-swen-is-asserted-before-en-uvlo

器件型号:TPS25985

各位专家、您好!

我的客户想知道 Swen 是否可以在 EN/UVLO 之前断言。 根据方框图、UV 信号将支配 Swen 引脚、以将其拉低。 没有任何问题就可以了、对吧? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    Swen 不是一个外部可控制引脚。 器件在内部决定其状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它是 I/O 引脚、根据数据表图8-12、我们需要使用 CMPOUT 连接到 Swen 以执行握手功能。 是否存在数据表误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    请分享准确的客户用例方框图和原理图。 我们将根据这些反馈给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    客户只想知道在 EN/UVLO 之前是否可以置位 Swen。 请帮助回答此问题吗? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我无法理解在 EN/UVLO 之前将 Swen 置为有效的原因和方式。 如果不知道这些信息、我就无法发表评论。 我建议订购 TPS25985EVM 并在 EVM 上测试客户用例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您是否需要更多更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需一个简单的问题、Swen 是否会使用禁用/启用 SW 的内部方框图进行操作。 如果是、我们是否可以将 Swen 放置得比 EN_UVLO 快。 请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我无法理解您的查询。 请更详细地解释。 我不明白为什么您不共享原理图或方框图。