This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:18W 无线充电器

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178072/bq51051b-18w-wireless-charger

器件型号:BQ51051B

各位专家:

我需要您的帮助来推荐 18W 无线充电器。   是否可以使用 BQ51051BRHLR?

其他要求如下:3.7-4.2V5000mah。 任何其他建议都是有益的。 提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    抱歉、我们无法支持18W、我们可以做的最好是5W。

    BQ5105X 系列仅支持1A 输出。