This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400V 至24V 直流/直流转换器、1.2KW

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177898/400v-to-24v-dc-dc-converter-1-2kw

主题中讨论的其他器件:UCC28951

请向我们推荐直流/直流转换器的任何参考设计、以获得24V、1.2KW 的输出。

输入电压:400VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有现有的参考设计、但您可能可以在此设计中使用 UCC28951 PWM 控制器。

    C2000是另一种选择。

    您可以联系您当地的 TI 销售办事处、了解是否可以进行参考设计。