This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:器件建议

Guru**** 2543880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177816/lm25184-device-recommendation

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件:LM5156LM5155

您好!

您能否为满足以下要求推荐合适的器件?

18~24V 输入电压

15V/2A 输出

PSR

无辅助

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    目前没有可用于此类输出电源的 PSR 反激式转换器。 我将把问题切换到 BCS 团队。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看 LM5156。

    在这里、您可以找到与 LM5156引脚兼容的 LM5155 EVM。 LM5156具有 DRSS、我通常建议使用该 DRSS: LM5155EVM-FLY 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte