This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:BQ20Z95 FCC 错误

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614760/bq20z95-bq20z95-fcc-error

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件:GPCRB

我们收到了一位客户的电池、该客户报告 FCC 应该具有的电量约为其电量的2/3。 电池是6600mAh 电池、但回来时报告 FCC 为4375mAh。 可以理解的是、RSOC 和 ASOC 的差异很大、ASOC 为61、RSOC 为92%。 电池的电压均约为4102mV、因此电池至少应接近充满电。 下面显示了 SMBus 数据的屏幕截图。

电池循环一次、FCC 报告6499mAh、然后 RSOC 和 ASOC 相等。 除了周期之外、没有对电池执行任何其他操作。

电池上只有15个周期、客户不知道使用历史记录中的任何异常情况。 您是否知道在什么情况下电量监测计可能会错误计算 FCC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    您的电池可能在低温下循环。 在低温下、FCC 会降低、这是电池的固有特性。 您循环电池一次并恢复电池这一事实表明可能发生了这种情况。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在寿命数据中报告的最低温度下对该电池运行测试。 没有重复相同的容量损失。 我已经将此电池的 Ra 表包含了初始值("黄金")、当电池以低 FCC 返回时的值以及在应用周期后的值。 从这些信息中可以看出什么吗? 我注意到"黄金"和"已接收"之间以及"已接收"和"单周期后"之间的值有很大差异。

    [R_a0 (Ra 表)] "黄金" 接收的内容 单周期后
    Cell0 R_A 标志  0000  0000  0000
    Cell0 R_A 0  138.  136.  146.
    Cell0 R_A 1.  138.  136.  146.
    Cell0 R_A 2.  155.  160  179.
    Cell0 R_A 3.  208.  195.  216
    Cell0 R_A 4.  429.  179.  446
    Cell0 R_A 5.  706  156.  734
    Cell0 R_A 6.  1599  176.  1662.
    Cell0 R_A 7.  2243.  190  2331.
    Cell0 R_A 8.  2416.  205.  2511.
    Cell0 R_A 9.  3120  268.  3243.
    Cell0 R_A 10.  5122.  426  5324
    Cell0 R_A 11.  6316  581.  6564
    Cell0 R_A 12.  2664  567  2768
    Cell0 R_A 13.  5028  807  5225.
    Cell0 R_A 14.  6205  996  6449
    [R_A1 (Ra 表)]      
    CELL1 R_A 标志  0000  0000  0000
    电池1 R_A 0  144.  138.  153.
    电池1 R_A 1.  144.  138.  153.
    电池1 R_A 2.  165.  165.  185.
    电池1 R_A 3.  217.  198  230
    电池1 R_A 4.  485  184.  515.
    电池1 R_A 5.    765  161.  813.
    电池1 R_A 6.  1687  181.  1794
    电池1 R_A 7.  2355  198  2504.
    电池芯1 R_A 8.  2527.  211  2686
    电池1 R_A 9.  3291  277.  3499
    电池1 R_A 10.  5449  446  5794.
    电池1 R_A 11.  6693  588  7116
    电池1 R_A 12.  2898  587  3081.
    电池1 R_A 13.  5271  803.  5604.
    电池1 R_A 14.  6481.  989  6890
    [R_A2 (Ra 表)]      
    Cell 2 R_A 标志  0000  0000  0000
    电池2 R_A 0  138.  136.  151.
    电池2 R_A 1.  138.  136.  151.
    电池2 R_A 2.  161.  162.  185.
    电池2 R_A 3.  213.  198  230
    电池2 R_A 4.  504.  182.  544
    电池2 R_A 5.  747  158.  807
    电池2 R_A 6.  1739.  176.  1878
    电池2 R_A 7.  2416.  195.  2608.
    电池2 R_A 8.  2615.  205.  2823.
    电池2 R_A 9.  3405.  268.  3677
    电池2 R_A 10.  5528.  432  5969
    电池2 R_A 11.  6888  588  7437.
    电池2 R_A 12.  2858.  587  3086
    电池2 R_A 13.  5049.  820  5451
    电池2 R_A 14.  6241.  1014.  6739.
    [R_A3 (Ra 表)]      
    电池3 R_A 标志  0055  0000  0055
    电池3 R_A 0  236  140  156.
    电池3 R_A 1.  236  140  156.
    电池3 R_A 2.  270  165.  185.
    电池芯3 R_A 3.  372.  200  233
    电池3 R_A 4.  674  187.  224.
    电池芯3 R_A 5.  1052.  164.  349)
    电池3 R_A 6.  2293  181.  761.
    电池芯3 R_A 7.  3188  198  1058.
    电池芯3 R_A 8.  3420.  211  1135.
    电池芯3 R_A 9.  4528.  272.  1503
    电池芯3 R_A 10.  7385.  439.  2451.
    电池芯3 R_A 11.  9075  610)  3012.
    电池芯3 R_A 12.  3950.  623  1311.
    电池芯3 R_A 13.  7259.  781.  2409
    电池芯3 R_A 14.  8999  969  2987
    [R_a0x (Ra 表)]      
    xCell0 R_A 标志  0055  0055  0055
    xCell0 R_A 0  221.  136.  146.
    xCell0 R_A 1.  221.  136.  146.
    xCell0 R_A 2.  248.  160  179.
    xCell0 R_A 3.  333.  195.  216
    xCell0 R_A 4.  687  179.  206.
    xCell0 R_A 5.  1131.  156.  339.
    xCell0 R_A 6.  2561  176.  768
    xCell0 R_A 7.  3592  190  1077
    xCell0 R_A 8.  3869  205.  1160
    xCell0 R_A 9.  4997.  268.  1498
    xCell0 R_A 10.  8203  426  2459.
    xCell0 R_A 11.  10115  581.  3032.
    xCell0 R_A 12.  4266  567  1278
    xCell0 R_A 13.  8052.  1071.  2413.
    xCell0 R_A 14.  9937.  1322.  2979
    [R_a1x (Ra 表)]      
    xCell1 R_A 标志  0055  0055  0055
    xCell1 R_A 0  233  138.  153.
    xCell1 R_A 1.  233  138.  153.
    xCell1 R_A 2.  267  165.  185.
    xCell1 R_A 3.  351  198  230
    xCell1 R_A 4.  785)  184.  212
    xCell1 R_A 5.  1238.  161.  335.
    xCell1 R_A 6.  2730.  181.  739.
    xCell1 R_A 7.  3811.  198  1031.
    xCell1 R_A 8.  4089  211  1106.
    xCell1 R_A 9.  5325  277.  1440
    xCell1 R_A 10.  8817.  446  2385
    xCell1 R_A 11.  10830  588  2929.
    xCell1 R_A 12.  4689  587  1268
    xCell1 R_A 13.  8529.  1068  2307.
    xCell1 R_A 14.  10487  1315.  2836.
    [R_a2x (Ra 表)]      
    xCell2 R_A 标志  0055  0055  0055
    xCell2 R_A 0  227  136.  151.
    xCell2 R_A 1.  227  136.  151.
    xCell2 R_A 2.  265  162.  185.
    xCell2 R_A 3.  350  198  230
    xCell2 R_A 4.  829  182.  215.
    xCell2 R_A 5.  1229.  158.  319.
    xCell2 R_A 6.  2861.  176.  742
    xCell2 R_A 7.  3974.  195.  1031.
    xCell2 R_A 8.  4301  205.  1116.
    xCell2 R_A 9.  5601  268.  1453.
    xCell2 R_A 10.  9093  432  2359
    xCell2 R_A 11.  11330.  588  2939.
    xCell2 R_A 12.  4701.  587  1220
    xCell2 R_A 13.  8305  1038.  2154.
    xCell2 R_A 14.  102666  1284  2663.
    [R_a3x (Ra 表)]      
    xCell3 R_A 标志  0000  0055  0000
    xCell3 R_A 0  144.  140  156.
    xCell3 R_A 1.  144.  140  156.
    xCell3 R_A 2.  165.  165.  185.
    xCell3 R_A 3.  227  200  233
    xCell3 R_A 4.  411.  187.  422
    xCell3 R_A 5.  642.  164.  657
    xCell3 R_A 6.  1399  181.  1434.
    xCell3 R_A 7.  1945年  198  1993年
    xCell3 R_A 8.  2087  211  2139.
    xCell3 R_A 9.  2763.  272.  2831.
    xCell3 R_A 10.  4506.  439.  4618
    xCell3 R_A 11.  5537.  610)  5675
    xCell3 R_A 12.  2410.  623  2470
    xCell3 R_A 13.  4429.  1142.  4539.
    xCell3 R_A 14.  5491  1415.  5627.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     在 FCC 为低电平时、您后面的一半电阻表学习到低得多的值。 我不知道发生这种情况的原因、但您可能需要使用 我们的在线工具 gpcrb 优化电阻表(Rb)、这些表是实现低温性能的隐藏参数。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在更高的人口中看到这一点、我会和您在一起。 我们已经完成了60 000多项工作,这是迄今发生的唯一情况。 仍然可能未对表进行优化。 我将介绍如何使用该工具。
    同时、我可能会误解表格。 根据技术手册、这些值的测量单位为2^-10欧姆。 这意味着低 FCC 电池的电阻值将具有较低的电阻。 电阻降低通常不会转化为更高的容量、而不是更低?