This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可将电压限制在5.1V 最大值

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS62050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615737/ic-for-limit-voltage-to-5-1-v-max

主题中讨论的其他器件:BQ25570TPS62050

大家好、我告诉你我的问题。 我将使用 BQ25570、它在输入电压中仅支持最大5.1V 的电压、而我的太阳能电池板为6V。我想使用一些低功耗 IC (如 TPSXXXX)来限制此电压、 但我不想将输出电压设置为5V、只限制最大值。 有人可以向我推荐一些 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请在 以下网址查看 TPS62050:www.ti.com/.../tps62050
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem

    感谢您的支持。 我遇到了同样的问题。 我的太阳能电池可以提供大约8V 的电压、我看到、如果电源的阻抗至少为20欧姆、BQ25570声称要保护 ITselfs。
    我想知道数据表为什么没有指定它可能灌入的最大电流、因为源电压未知。

    您能否解释一下开关在过压情况下应如何提供帮助? 它是否只是将多余的功率转储到负载? 为什么在这种情况下使用开关?

    非常感谢、致以诚挚的问候

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此器件的绝对最大输入电压为5.5V。 任何高于可能损坏 IC 的电压。 IC 的最大输入功率为510mW。 可以在能量收集器之前添加降压转换器以降低输入电压。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem

    感谢您的解释。 通过添加开关、可以释放 BQ25570的冷能量收集能力。 TPS62050在其输入端至少需要 Vgs_th 的功率 PMOS 电压才能导电。 这是否会阻碍 BQ 的冷启动机制?

    是否有其他一些不消耗几 uA 电流的输入钳位机制?

    此致

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem

    我想我现在已经明白了... 如果我有一个太阳能电池、它可以提供超过500mW 的功率、那么我可能不会再收集几 uW 的功率。

    感谢您的耐心等待和诚挚的问候

    Chris