This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:采用线路损耗补偿系统的 PSpice 仿真、设计审查

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618582/tps5430-pspice-simulation-with-line-loss-compensation-system-design-review

器件型号:TPS5430

您好!

 

我目前正在设计基于 TPS5430的电源系统。 该电源将为距离设计的 PSU 约1米的器 件提供能量、我希望将 VSENSE 引脚/反馈功能用作线路损耗补偿系统。

 

请查找随附的设计。

此设计是由 TPS5430的 PSpice 稳态仿真模型制成的。

 

反馈分压器的输入连接到仪表放大器的输出。 放大器的两个输入连接到负载、以感测其引线之间的电压。

在负载的每个引脚上添加了两个额外的电阻器、以用作(非常)简化的导线模型。

 

如果 R4和 R5值低于0.5欧姆、则仿真工作、直流/直流输出被调节(偏移为…μ V)。

如果这些电阻器的值高于0.5欧姆、则输出会振荡、然后转至0v。

 

我无法判断这种行为是因为仿真配置文件还是设计本身。

数据表显示 VSENSE 引脚必须保持在-0.3V 至3V 之间。 在任何情况下、我都远高于下限。 转换器在上面是否有停止振荡 的电阻器?

请查找随附的波形。 工作的电阻为 R4=R5=0.5欧姆、不工作(VOUT=0v)的电阻为 R4=R5=0.6欧姆。

如有任何意见,请提前表示感谢。

 

此致、

Adrian Gas纽扣

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在某个地方、我们有一些有关外部遥感的材料。 让我看看我能否在今天晚些时候找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 如果您的设计符合我的需求、请随时通知我。

    此致、

    Adrian Gas纽扣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试查看此文档:

    e2e.ti.com/.../Power-Tip_2300_64-October-2013.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢、我将考虑使用此选项而不是遥感。

    此致、
    Adrian Gas纽扣