This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查 LCM 面板解决方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65142, TPS65154, LP8557, TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619645/survey-lcm-panel-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65142TPS65154LP8557TPS61176

大家好、

您能为我们的 LCM 提供 TI 解决方案建议吗? 谢谢。

LED 架构为6S3P/输入电压范围5VDC/22mA、每通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭约翰:

    您能否提供有关 LCD 偏置要求、所需电压和负载(例如 AVDD 电压和负载)的更多详细信息?
    根据给定的信息、TPS65154和 TPS65142可能是不错的候选器件。

    BTW、我删除了附件、因为它具有机密标记。

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭约翰:

    您是否有反馈意见?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    更新当前状态。 确认我们的客户面板规格并阅读 E2E 其他帖子。
    我计划设计 LP8557和 TPS61176。 您能帮我们对两个器件进行评论吗? 谢谢。
    e2e.ti.com/.../2131825

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    根据 LED 驱动器的规格、它需要3个通道、一个22mA、然后并联6个 LED。 因此、我认为您应该可以使用一个 LED 驱动器、该驱动器每通道的驱动电流小于30mA、并且电压高于24V。为什么您决定使用两个 LED 驱动器?
    BTW、您的系统是否也不需要 LCD 偏置? 或者是否已经提供了解决方案、如果是、您能告诉我哪些。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您对此有什么反馈吗?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您能否就您的请求向我们提供反馈? 否则、我将关闭此线程。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona