This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030宽输入、宽输出效率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, LM46002, LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619632/lmr16030-lmr16030-wide-in-wide-out-efficiency

器件型号:LMR16030
主题中讨论的其他器件: LM46002LMR16020

您好!

我们使用具有12V 至48V 输入和6V 至约42V 可调输出的 LMR16030。 我们使用外部开关电阻器调整开关频率。 除了2A 输出电流时的温度过高外、所有器件工作正常。

是否有采用较低 Rdson 的解决方案的想法? 我们不确定补偿、它在 LMR16030内部、但在大多数情况下、它在其他情况下是外部的。 根据我们的要求、COMP 电路可用于计算...

非常感谢您的提示!

Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的工作频率是多少?
    您可以降低频率以获得更高的效率。 另一种选择是使用具有更好 Rdson 的 LM46002
    www.ti.com/.../LM46002

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:这是一个 LED 应用。 因此、负载变化非常慢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们根据负载在200kHz 和1MHz 之间调整频率。 我们来看看 LM46002、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM46002的 Voutmax 为28V。 这对我们来说太低了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们仅使用 LMR16030的2A 电流。 在2A 应用中使用 LMR16020是否会对温度产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为 LMR16020和 LMR16030上的 RDS 是相同的,因此对部件的更改没有太大的影响。
    该器件具有较低的 MOSFET Rdson
    www.ti.com/.../tps54560b-q1.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、
    非常感谢! 我们已经检查过此器件、但我们不知道如何根据我们的广泛要求来扩展 COMP 网络... 有什么想法吗?
    谢谢
    Volker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更详细地解释一下输出电压与输出电流条件吗? 输出电压为42V、电流为2A 时、输出功率为84W。

    由于您提到了针对输出电流调节频率、因此在2A 负载下使用的频率是多少?

    Vout 和 VIN 之间是否存在关系? 例如、当输入电压为48V 时、将会看到42V 输出电压、而输入电压仅为12V、输入电压不为48V 时、则会出现6V 输出电压。 挑战在于电路板上只有一个电感器。 凭借如此宽的输入电压和输出电压范围、电流纹波可能到处都是。 48V 输入电压与1MHz 工作频率相结合、可能会产生相当大的开关损耗。 我不认为这里的唯一因素是 RDS on。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在努力降低我们的要求。 我们使用 Vout 来驱动负载、其行为有点像电阻器。 电压越低、输出电流也越低。
    在输入电压为48V 的典型高功率场景中、输出电压范围为42V@2A 至16V@10mA。 因此、我们需要针对高电压进行优化。
    在未来的设计中、我们将无法调整频率。 我们倾向于使用250kHz 的大电感器(47u)。 根据定义、我们还需要降低压降电压(Vin 到 Vout)、以便在 Vin=24V 时使用16V 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于250kHz 设计、47uH 似乎是合理的。 高输出电压下的功率损耗主要是由于48V 输入电压和2A 负载电流造成的。 使用热像仪查看 IC、二极管和电感器之间的温度上升、以确定哪一个是最热的、这一点很有帮助。