This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:PMBus 是否处理检测电流源"Ibias 和 quot;需要温度补偿

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617493/ucd3138a-does-pmbus-address-detection-current-source-ibias-need-temperature-compensation

器件型号:UCD3138A

您好!

PMBus 地址检测电流源"IBIAS"是否需要温度补偿?  如果是、我可以在哪里找到补偿参数和公式?

谢谢、

Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不需要温度补偿。 它具有内部温度补偿、因此其温度变化非常小。
    此外、由于补偿、每个器件的行为也不同。 它的可重复性不足以具有通用补偿功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    感谢您的快速响应。 但电压读回似乎不是很精确。 电阻器为44.2K 欧姆、Ibias 为10uA、预期电压为442mV、但回读电压超过470mV。

    您认为错误来自什么?

    谢谢、

    Julie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julie、请注意、从数据表中可以看出、仅偏置电流的变化量基本为+/- 5%、这几乎可以覆盖它。  

    还有噪声、您可以通过对大量样本求平均值来处理其中的一些噪声。   您还可以添加电容器以降低输出阻抗。  实际上、对于驱动 ADC 的任何器件、ADC 通常都能以1 K 欧姆的源阻抗运行、当然、使用10K 欧姆电阻器是无法获得的。  但是、如果您使用电容器并且不频繁采样、则可以获得较低的有效阻抗。  此外、尤其是添加了一个电容器时、请尝试留出更多时间让电流稳定下来。