This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:开关频率问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616886/ucc28180-switching-frequency-issue

器件型号:UCC28180

您好!

我正在使用功率因数校正控制器 Ucc28180来进行我的电流 PFC 设计。 我在较差的负载条件下进行电流测试、即85V 和最高负载。 我看到一些非常不寻常的情况、其中开关频率根据其处于最高占空比还是最低占空比的情况、与设定频率(120kHz)相差近20kHz。 我也看到您的 TI 评估板有一些变化、但这几乎不是4kHz。 您能帮我理解为什么我会看到如此巨大的变化?可能的原因是什么? 此外、我注意到、在您的评估板中、您有一些空间将电容器与频率设置电阻器并联、但您没有连接任何元件、但我在该位置使用了一个小型电容器、仅用于调节、因为您认为这可能起作用?

此致、

Shruti W

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shruti、

    您的最高负载电流是多少? 是否可能有噪声耦合到 FREQ 引脚? FREQ 引脚连接到内部1.5V 基准。 开关频率与通过 RT 电阻接地的电流成正比。 本应用手册简要介绍了以下内容: www.ti.com/.../slua704.pdf (图2)。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢对我上一个问题的帮助。 但是、我在使用 UCC28180 IC 的电路中遇到了几个与噪声相关的问题。 我在电路中的一个区别是、在 Isense 引脚上没有您在更新的数据表中指定的钳位二极管。 我在该数据表中得到的信息表明、数据表中的正向电压必须高于-0.438V 和-1.1V、但我找不到 TVS 二极管在该范围内。 你有什么建议吗?

    此致、

    Shruti W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    您可以尝试 1N4148W。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bosheng。 我要试一下。