This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1在学习周期中失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635346/bq34z100-g1-bq34z100-g1-failed-in-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100

大家好、

我在 Odyssey 铅酸100Ah AGM 31-PC2150电池上使用 BQ34Z100-G1。

ChemID 为0803、根据 TI GPC Chemistry ID 计算器、误差应为7%。

分流电阻为100微欧、DesignScale 为8、测量仪表已正确校准(t、I、V)。

我在 C/5 (20A) CC 和 UpdateStatus/LearnedStatus 仍然为4的情况下执行了三个充电/放电周期、

MaxError 为100%。 BQ34Z100-G1检测完全充电和放电、VOK 和 QEN 处于激活状态。

有人能告诉我发生了什么?

随附了上次充电/放电周期的 srec 和 bqStudio 日志文件。

二手设备:BK8514电子负载组和 Odyssey 20A 便携式电池充电器。

谢谢、

Svetoslav

e2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_G1-and-Odyssey-31_2D00_PC2150-AGM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Svetoslav、
    您是否已将设计容量正确设置为数据表中电池的标称容量。 请使用 c/7进行放电。 C/5恰好处于阈值、这可能会导致学习失败。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我将在周一执行 C/7放电

    谢谢、
    Svetoslav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    将 C/5速率更改为 C/7速率后不会发生任何情况。 放电周期结束时、BQ34Z100-G1在电压切断10.5V 时显示12%的 SoC、然后下降到0%的 SoC、大约20分钟后上升到18%的 SoC、VOK 变为零、MaxError 仍为100%……

    TI Impedance Track 技术表示、将在第一个放电周期后了解设计容量。 为什么在我的案例中它无法了解设计容量? 这不是硬件问题、BQ34Z100-G1的库仑计数正确、电压校准正确、温度正确、我不知道 BQ34Z100-G1有什么问题。

    我还有一个关于设计电阻参数、电量监测类、IT 配置子类的问题。 没有说明此参数的用途以及如何设置它? 在本例中、它是17毫欧。

    谢谢、
    Svetoslav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Svetoslav、

    您能否发送最新学习周期(C/7速率)的更新日志、SREC 和电池数据表以进行进一步分析? 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_G1-Log.zipHiBryan、

    随附了一个 zip 文件、其中包含 BQ34Z100-G1 srec、数据闪存 csv、具有一个完整充电-放电周期的 bqStudio 日志文件、具有 C/7放电比和电池规格。 它是 Odyssey 12V 汽车 AGM 31-PC2150,C20时容量为105 Ah。 这是一个新电池、我在该电池上执行了七个高达10.5V 的完全放电周期(在 C/10上执行五个周期、在 C/7上执行两个周期)。 根据 Enersys,电池在大约10个周期后将获得完全性能,我确认了这种行为。

    谢谢、

    Svetoslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Svetoslav、

    检查文件后、需要修改一些设置。

    请将 FC 更改为-1。 这将允许测量仪表根据锥形电流条件进行锥形处理。

    锥度需要大于 Chg/DSG 电流阈值。 目前、Chg 电流阈值设置为125MAMP、而锥形电流设置为100MAMP。 请尝试将锥形电流设置为300mA。

    还需要将停止电流设置为小于充电电流的值。 请将退出电流修改为80mA。

    进行这些更改后、请在设备上重复学习周期、并执行以下步骤:
    0.导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3. C/7放电至空
    4.休息5小时(重要)
    5.确保 DOD0已在最近5小时内更新
    6. C/2充电至满
    7.休息2小时(重要)
    8.确保 Qmax 和 DOD0在过去2小时内已更新
    9. C/7放电至空
    10.休息5小时(重要)

    请告诉我这是否能解决问题!

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    要将 FC 参数更改为-1,您是指“FC 设置”字段吗??
    其余的都很清楚、我会这样做。

    感谢您的合作、
    Svetoslav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Svetoslav、

    是的、请将 FC 设置%更改为-1。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我所做的:

    0。导出 GG 文件(我将 DataFlash 设置为版本6)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3. C/7放电至空
    4.休息>15小时
    5. DOD0在过去5小时内未更新
    6.由于没有50A 充电器,所以我没有使用 C/2充电器,而是使用 C/4充电器
    7.休息15小时以上  
    8.过去2小时内 Qmax 和 DOD0未更新

    9.由于 BQ34Z100-G1在学习周期中失败、我在这里停止了。

    随附的是包含 srec、gg 和日志文件的 zip 文件

    谢谢、

    Svetoslav

    e2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_G1-Log-DF-ver6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Svetoslav、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 您是否能够配置监测计? 如果不是:

    请将数据闪存更新正常电压设置为1000mV、然后重复上述步骤。

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我将闪存更新 OK 电压更改为1000mV、并制作了一个周期 C/7。 不会发生任何情况、LearnedStatus 仍然为4、MaxError 为100%。 是什么
    奇怪的是 VOK 始终为零。

    在放电周期结束时、我看到 GridNumber 为14、我认为它无法达到15、因为 ChemID 不完全相同(Mathcad 在线工具中误差为7%)、我必须将终止电压设置得更低一点。 因此、我再制造一个周期 C/7、但这次我对负载组进行了编程、使电池放电、以终止电压10.25V、而不是10.5V。 嘉宾,今天早上的 LearnedStatus 为5,MaxError 3%:-)

    现在、我正在为电池充电、今天晚上将再执行一次 C/7放电循环、以确保一切正常。

    附加的是两个 zip 存档、第一个周期(其中 VOK 始终为零)和第二个周期(其中 LearndStatus 从4切换到5)。

    明天将发送第三个周期、希望 LearnedStatus 应为6。

    此致、
    Svetoslav

    e2e.ti.com/.../1st-Cycle-Odyssey-31_2D00_PC2150-flash-update-ok-voltage-1000mV.zipe2e.ti.com/.../2nd-Cycle-Odyssey-31_2D00_PC2150-flash-update-ok-voltage-1000mV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    一切 似乎都正常、LearnedStatus 切换到6、MaxError 下降到1%。 我 制作了 GoldenImage 和 DataFlash 文件。

    随附的是第三个放电周期的 zip 文件。

    非常感谢您的支持、

    Svetoslave2e.ti.com/.../3rd-Cycle-Odyssey-31_2D00_PC2150-flash-update-ok-voltage-1000mV.zip