This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634211/ucc28730-q1-ucc28730-q1

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

HELO TI 论坛、

我有一些问题需要解决。 到目前为止、我已经读取过该反激式转换器使用"变压器"将直流转换为直流、最大输入电压为700V、但是  

输出端的最小电压是多少? 我的问题是我有一个700V 直流电压、我必须将其转换为1500V、输出电流为60A。 是的、我知道很难、但是

我读过的所有参考对我来说都不清楚。 使用 TI 驱动器、有什么可以将700VDC 转换为1500VDC (60A)的方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafa:

    UCC28730是一款针对移动充电和适配器空间进行了优化的低功耗控制器。

    您能否确认您正在寻找构建90kW 系统?

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我想是否有任何 STEM 可以实现它! :S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对运行 ucc28730-Q1所需的最小电压也有疑问

    将55V ~ 430V 输入范围(直流/直流)更改为9V 输出

    我找不到有关最小电压的信息。

    请告诉我

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议 HV 输入上至少有30V 电压才能正确启动。