This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:CT 电容器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631601/tps22810-ct-capacitor

器件型号:TPS22810

你(们)好

我们的客户会考虑 CT 电容器。

可能的电容器是多少? 我想知道最大值(LIMIT)。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    CT 电容器没有严格的最大值、但这取决于客户负载。 在导通期间、由于 FET 导通时 VIN 大于 VOUT、因此器件上的功率耗散非常高。 如果浪涌电流非常高(由于输出电容)、则如果上升时间过长、器件可能会过热、因为它长时间处于高功率耗散模式。 但是、TPS22810也具有热关断功能、这意味着如果器件过热、则会自行关断。 如果器件在开启期间过热、则会自动开启和关闭、直至负载完全通电。

    有关特定用例的更多信息、请提供有关您的应用的其他信息吗? 其中包括:

    • 输入电压
    • 输出电容
    • 所需的 CT 电容
    • 输出电流负载
    • 环境温度范围

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    很抱歉我的答复有延误。

    我与客户讨论了 CT 电容器的最大值。 他们理解,但他们问了我们另外一个问题。

    计算公式(SR=46.62/CT)中的常数值(46.62)是多少?
    该值是否有任何变化? 客户希望考虑特定电容器上 SR 的变化。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    公式中的常量值是使用数据表表2中收集的数据得出的。 计算出的压摆率可能会因多种因素而异、下面的应用手册对此进行了介绍:

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的快速回复。

    我了解应用手册。 在这种情况下、客户希望使用大 CT 电容器(高达1uF)。

    因此、我认为器件周围的电路板寄生和布线不会像应用手册中提到的那样影响太大。  

    另一方面、上升时间随温度的变化而有所变化、 如图7所示。

    如果我们考虑上升时间在所有温度下的变化、我们应该估算多少温度裕度? (46.62是25摄氏度时的典型值、不是吗?)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

     使用了什么 VIN 电压? 我们获取了整个温度范围内的时序数据以进行器件表征、我可以让您知道上升时间的变化程度、从而让您了解预期结果。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius