This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 无法充电

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178366/bq25703a-bq25703a-can-not-charge

器件型号:BQ25703A

你(们)好

采用 BQ25703A 的客户设计、但无法为电池充电。

适配器插件的适配器显示为5V/0.7A, 这应该是系统的正常工作电流。  正常充电电流应为5V、2A。

电池插入和拔出后、充电电流恢复正常。 请检查 原理图。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、

    您能否在电池插入之前和之后检查寄存器设置?  

    此致、

    老虎