This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28EVM:在低输入电压下运行

Guru**** 2807515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28EVM, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175472/tps548a28evm-operation-under-low-vin

器件型号:TPS548A28EVM
主题中讨论的其他器件: TPS548A28

大家好、

在客户评估 TPS548A28EVM 时、观察到意外操作。

在4V 输入电压下、TPS548A28无法驱动13~15A 负载。 Vout 减小、并反复开/关。 看起来 EN 引脚阈值不是问题、UVLO 现在也有问题。  

它似乎没有超出最小开/关时间;在781ns (=1/800kHz*2.5V/4V)和关闭469ns 时。

您能不能建议如何发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您描述的行为可以是 EN UVLO (电阻器)或热关断。    

    对 EN UVLO 进行故障排除。  

    在 J5的引脚2上连接1.5V 或更高的电压、然后重复测试或将 R4更改为10kohm 以降低停止电压

    随着输出电流的增加、输入电流会增加、如果实验室电源没有开尔文感测、电路板上的输入电压可能会下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    事实证明、这是由于输入电源的电流限制。 正确设置电源时没有问题。

    让我再补充一个问题。 转换器可以根据输入电压实现稳定或稳定、如果 VIN 偏离目标值、我们通常需要更改补偿值。 令我印象深刻的是、EVM 可以在如此宽的输入范围(4~16V)下运行、而不会出现稳定性问题。 TPS548A28是否具有比其他常见转换器更特殊的补偿方案?

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在内部、控制环路中有一个斜坡、可根据输入电压改变高度。   

    斜坡高度是控制环路中的增益。  

    输入电压是功率级的增益。  

    当输入电压发生变化时、斜坡高度会发生变化以最大限度地减小

    增益变化、从而最大限度地减小整个控制环路中的影响。  。