请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 主题中讨论的其他器件:BQ25721
你(们)好
您能否帮助了解交流电源插件唤醒3节存储模式电池的原因?
从 I2C 日志文件中,无记录 EC 写入16.8V,但 CHG 打开 BGATE 并启动至16.8V 的时间
在该时间线电池已经唤醒并能够与 EC 通信之前,它应该遵循电池(0x15)所需的电压
是否有任何事件触发此行为?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.