This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:130W+3节电池存储模式 BATT

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176657/bq25720-130w-3cell-storage-mode-batt

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ25721

你(们)好

您能否帮助了解交流电源插件唤醒3节存储模式电池的原因?

从 I2C 日志文件中,无记录 EC 写入16.8V,但 CHG 打开 BGATE 并启动至16.8V 的时间

在该时间线电池已经唤醒并能够与 EC 通信之前,它应该遵循电池(0x15)所需的电压

是否有任何事件触发此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好的方法是监控 SMBus 数据和时钟线、以查看是否有任何 SMBus 事件。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户使用 BQ25721、当 VSYS 上升至17V 时、他们会发现相位保持开关。

    如果我们要检查 I2C、我们应该首先检查哪种类型的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它看起来在启动期间已启用充电。 我建议在发送任何命令之前等待200ms、等待器件完成启动序列。

    在启动期间、该器件将设置充电电流寄存器和充电电压寄存器。  

    此致、

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CHG 打开 BGATE 以充电电流,但 C-FET 关闭,CHG 的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    充电将持续充电、直到达到 BATOVP 或其他保护级别。  

    此致、

    老虎