This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:降低 EMI

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177303/lm5021-emi-reduction

器件型号:LM5021

大家好、

您可以对降低 EMI 的机密原理图进行审查吗? 我将根据要求离线向您发送原理图和测量结果。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    很抱歉、我们昨天错过了这个 E2E 帖子。 我将通过电子邮件关闭并进行回复。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    该设计在10MHz 时似乎出现故障。  这是非常高的频率、您可能希望让它们检查 Q1漏极和输出整流器、以查看在此频率下是否有任何振铃。  如果有、它们可能能够抑制开关节点上的振铃或在输出整流器上放置 RC 缓冲器。

    我查看了原理图并提出了以下意见。

    1.您可能需要在输出整流器上添加一个 RC 缓冲器、以抑制振铃(如果存在)。

    2.我会在 D7阳极和 Q1漏极之间添加一个电阻器。  如果开关节点上存在该信号、则可以使用该信号抑制任何信号。

    C5和 C6是共模滤波电容器、应连接到 L1的另一侧、以帮助滤除共模噪声。

    一旦它们移动了 C5和 C6并且抑制了开关节点输出整流器上的振铃。  如果设计仍然无法通过 EMI 测试。  它们可以尝试调节极点频率(FP)。  请记住、在滤波器极点之后、噪声衰减为每十倍频-40dB。  以下公式应有助于 LF 是滤波电感器、CF 是滤波电容器。

    fp = 1/(2*pi*(lf*cf)^0.5

    此致、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您还可以设计反激式变压器、以帮助 降低 EMI。  以下链接将带您参加有关如何 执行此操作的在线培训。

    https://training.ti.com/flyback-transformer-design-considerations-efficiency-and-emi

    此致、

    Mike