This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:输出尖峰

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178559/ucc27424-output-spike

器件型号:UCC27424

大家好、

我的客户发现、当输入 PWM 信号宽度较窄、正常情况下输出信号约为10V 时、UCC27424的输出信号将会出现尖峰(~23V)。

此问题的可能原因是什么?  

CH1:OUT CH2:IN

  

谢谢。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能否分享更多详细信息? 您是否并联使用驱动器的输出? 此外、什么是红色迹线?

    如果您不想在公共论坛上共享原理图、可以将我添加为 E2E 上的朋友、并以这种方式进行共享。  

    通常情况下、驱动器不能生成类似这样的尖峰。 由于驱动器只能上拉至 VDD 或下拉至 GND、因此需要出错才能发生这种情况。 它很可能与寄生效应有关。 有趣的是、在稳定的频率下、输入和输出似乎出现尖峰、而这一事件发生在其中一个尖峰上。

    谢谢、

    Alex M.