This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:正在寻找能够输出40V 的直流/直流转换器、例如1.5A

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5157, LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176494/lmr64010-looking-for-a-dc-dc-converter-that-can-output-40v-say-1-5a

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件:LM5176LM5157LM51581

各位专家:

我们的客户正在寻找能够输出40V 比如说1.5A 的直流/直流转换器。 这适用于脉冲负载应用。
他位于 LMR64010XMFX/NOPB。 这似乎是一个很好的器件、但是否有能够在40V 时提供更小电流的版本。 这看起来可以在40V 时提供200mA 的电流。
以及输入最大值。 为14V。 您是否认为有解决方案可实现稍高的 Vin 最大值? 他还提到了高开关频率。 更小的比较器。 由于这是为了大批量生产、因此成本需要很小。

我们还看到 了 LM5176、但 对客户而言成本非常高。 他说,该设计是为了大批量生产,整个设计(触控板)的成本目标是10美元。 因此,他需要一个廉价而简单的解决办法。

我们也遇到了 LM5157。 您认为这是一个很好的部分吗? 请提供建议。 谢谢你

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    请指定输入电压范围。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    输入电压(最小值) 4.5V 和输入电压(最大值) 16V 左右。  

    以下是客户提供的其他信息:
    "
    我注意到输入电压:输出电流上的40V 曲线。 在5V 时、它看起来是微不足道的。 因此、我对仅依靠5V 电压感到有点担心。 我还计划引入12V 电源、但这完全取决于主板上提供的电源或我可以使用的电源。 终端客户目前还不会透露这一点。 因此、我将查看覆盖所有角落。

    我不需要1.5A。 我认为200mA +是为脉冲负载加注输出电容的合理值。"
    希望这些信息能有所帮助。 谢谢你。
    此致、
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    请解释延迟回复的原因。

    您指的是哪个器件?  

    对于200mA、我将检查升压转换器。 今晚我的列表不正确 我将与 VIN 中点团队进行核实。

    此致、

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    客户的问题是  LMR64010XMFX/NOPB、他也在查看 LM5157。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    我建议将 LM51581用于此低电流应用。 LM51581具有集成开关的器件的最低电流限制、可提供超过40V 的电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    感谢您的建议。 我已经检查 过、LM51581 缺货、因此这不会解决我们的客户问题。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    很抱歉、但我无法帮助解决 IC 短缺问题。

    此致、
    Brigitte