This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:BQ25708不会从深度睡眠模式唤醒电池

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175153/bq25708-bq25708-does-not-wakeup-batteries-from-deep-sleep

器件型号:BQ25708

您好!

我们在 BQ257078周围设计了一个充电器、通常情况下工作正常。 现在、我们在深度睡眠模式下连接了一个电池、其 SM 总线已停用。 但 BQ25708周围的充电器不会对电池 Vbat 施加任何电压、因此它不会被唤醒、也不会被系统发现。 默认情况下、我们有寄存器 MinSystemVoltage (0x3E)、并将12、288V (4S)视为 VSYS。 数据表第4页的这句话让我认为它应该像这样工作:"BATFET 处于线性模式、以便在电池电量耗尽时将 VSYS 调节到最小系统电压。 "

我们有什么问题? 是否存在配置问题?

感谢你的任何帮助

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    只需澄清一下、这是在连接适配器的情况下完成的、还是您尝试在没有适配器的情况下连接电池? 什么是电池电压?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    是的、充电器通过适配器侧提供20V 电压。由于电池处于深度睡眠状态、电池电压为0V。 电池未响应系统主机在 SM 总线上的请求。

    我希望电池充电时电流较小、以使其脱离深度睡眠状态、然后当它请求更大的电流时、它本身就会提供该电流。

    适配器侧提供的充电器的正常状态是什么? 在 MOSFET 后面的 BAT 端子上是否有电压(应用图中最右方标记为 BATT (1S-4S))?

    感谢你的任何帮助

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我希望深度耗尽的电池在每节电池~2-3V 的范围内。  

    通常、该器件使用 SRP/SRN 引脚感测电池电压、充电行为取决于此情况。 如果电池电压低于 VBAT_LOWV、器件将以涓流电流(384mA)充电。 系统仍应在插入适配器后唤醒。

    您提到"电池未响应系统主机在 SM 总线上的请求。" 您是否意味着 BQ25708根本没有响应 SMB?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    这一个是否有任何更新?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、大家好!

    经过多次实验、我发现以下几点:

    • 寄存器 ChargeOption0 (12h)中的位 CHRG_INHIBIT 在置位时将禁用在深度睡眠模式下为电池供电、因此电池的 SM 总线也不工作、因此无法通过 SM 总线检测到电池。 该位是一个主开关。 其他点假设该位被清零。
    • 寄存器 ChargeOption1 (30h)中的 AUTO_WAKEUP_ENABLE 位默认在复位/上电后置位。 在此状态下、充电器将在深度睡眠模式下提供电池、从而使其 SM 总线工作。 然后、它将使用小电流为其充电。
    • 一旦看到某种程度的充电电池(精确地说、我没有任何清晰的信息)、位 AUTO_WAKEUP_ENABLE 将被清除。 这意味着、如果主机未再次设置、则深度睡眠模式中所有电池的进一步连接都将失败
    • 电池断开后、无法立即设置 AUTO_WAKEUP_ENABLE 位。 我经历了长达1秒的时间、直到该位的设置真正生效。

    我希望这能帮助其他人解决类似的问题。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您发布包含详细信息的更新。

    Khalid