This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:睡眠模式电流问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177546/bq27426-sleep-mode-current-issue

器件型号:BQ27426

您好专家、

我的客户正在其项目中使用 BQ27426。 它们正在测试休眠电流。  客户发现该器件每50秒在睡眠模式下唤醒一次。 但根据我们的 TRM、圆圈应该是20秒。 我认为这个时间圈不能改变。 您能帮您提供一些意见吗? 谢谢!

 

BR、
王嘉琪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    测量间隔为指定的20秒。 检查系统上是否有每50年代消耗一次电力的其它设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回复! 实际上、客户在测试 BQ27426时没有任何负载或配置。 他们正在测试我们的 EVM。 电池由源表模拟。 这是计时器错误的原因吗?  

    BR、

    交通  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    使用源表而不是电池不应影响睡眠采样间隔。