This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:ASOC 和 RSOC 之间的差异

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178531/bq40z50-r1-the-difference-between-asoc-and-rsoc

器件型号:BQ40Z50-R1

有客户投诉案例,客户反馈使用一年后电池寿命短,使用的电量计为40z50,电池组为4S2P 左右)判断是基于RSOC和ASOC在电量计中的差异,如下图所示。;读取电量计的ASOC和RSOC值,确定容量衰减了10 %~12%,(重新测试老化机柜的容量发现损失在6 %

问题:μ A
ASOC在手册中没有解释,那么ASOC的详细定义是什么?什么是表达式,更新的机制是什么?μ A
2. ASOC和RSOC有什么区别?实际应用中应注意什么?
3.这种方法判断电池容量衰减可行吗?如果没有,有更好的建议吗?

寿命 μ A