This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:当 SOC 在充电期间达到100%时、第5个灯不会亮起

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174571/bq4050-the-5th-light-does-not-turn-solid-when-the-soc-reaches-100-during-charging

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

充电时、当 SOC 达到100%时、第5个指示灯保持闪烁且不会亮起。 充电关闭后、五个指示灯熄灭。

要求:

SoC  0~20%:LED1为 FLASH;       

SoC 20~40%:LED1导通,LED2为 FLASH;

SoC 40~60%:LED1导通,LED2导通,LED3是闪存;        

SoC  60~80%:LED1导通,LED2导通,LED3导通,LED4是闪存;     

SoC 80~100%:LED1导通,LED2导通,LED3导通,LED4导通,LED5是闪存;    

SoC =100%:LED1导通,LED2导通,LED3导通,LED4导通,LED5导通;     

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/bq4050_2D00_2mR_2D00_R00_2D00_20221123.gg.csv

e2e.ti.com/.../bq4050.mp4

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    他们可以尝试将最后一个 LED5阈值设置为99%、因此当它切换到100%时、LED5会保持常亮、但我不确定这是否起作用。

    如果这不起作用、则使用 LEDCHG 设置时、他们将无法获得您描述的功能。 充电完成后、监测计将在 Chg Relax Time (Chg 放松时间)后关闭 LED、然后当按下按钮时、LED 将稳定显示。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    不管用。  还有其他解决方案吗? 例如: 更改未打开的寄存器的默认设置。

    BQ40Z50对 LED5的配置位进行了说明、使其始终处于开启状态、但4050没有。

     BQ40Z50的描述如下:

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我相信 LEDONFC 是 BQ40Z50的新增功能、而 BQ4050中不存在该功能。 除非存在业务案例、否则无法添加其他功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    对于这种情况是否有任何权变措施(充满电后第5个指示灯仍在闪烁)?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我不知道针对此特定案例的权变措施。 我唯一可以提出的另一个建议是尝试手动将最后一个 LED5阈值的阈值设置为100%以上。 您将需要使用高级通信选项卡。

    此致、

    Wyatt Keller