This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:容性负载驱动

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, TPS2H160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178260/tps1hb16-q1-capacitive-load-driving

器件型号:TPS1HB16-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1TPS2H160-Q1

我有一个应用、其中 TPS1HB16A-Q1智能高侧开关下游的一些器件具有较大的输入电容(50-100uF)。 正如预期的那样、当尝试打开这些器件的电源时、电流会快速斜升至电流限制设定点(我已经尝试将电流限制设置为最高22A)。 然后、开关立即(几微秒后)关闭。  

但是 、在 https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf?ts=1670458100022这份应用手册中、它描述了这些高侧开关可用于驱动容性负载。 它表示它将通过将电流钳制到可调电流限制(而不是完全关断)来实现此目的。 查看该系列中其他智能高侧开关的数据表、特别是 TPS2H160-Q1或 TPS1H100-Q1等电流较低的开关、我看到数据表介绍了该电流钳位功能:

'外部可编程电流限制--一个外部电阻器被用来将比例负载电流转换为一个电压,这个电压与一个内部基准电压 Vth、cl 相比较。 当 CL 引脚上的电压超过 Vth.cl 时、闭环会立即进入。 VGS 电压进行相应调节、从而实现 VDS 电压调节。 当闭环被设定时、电流被钳位在设定的值上。 外部可编程电流限制提供了通过应用设置电流限制值的功能。"

但是 、我在 TPS1HB16A-Q1的数据表中没有看到任何类似的东西。  是否有办法为 TPS1HB16A-Q1启用类似功能、或者它在超过电流限制时是否唯一关闭的行为?  

更一般而言、使用  TPS1HB16A-Q1是否可以直接驱动大容性负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilia、

    TPS1HB16A 是一款立即关断器件。 为了驱动容性负载、必须选择一个钳制电流的器件。 我们提供 TPS1HB35C、TPS2HB35C、TPS1HA08C、用于低导通电阻的电容充电。  

    我们还提供 TPS1HC30、这是我们新一代的30m Ω 高侧开关、可钳制电流。

    最棒的

    Shreyas