主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1、 TPS2H160-Q1
我有一个应用、其中 TPS1HB16A-Q1智能高侧开关下游的一些器件具有较大的输入电容(50-100uF)。 正如预期的那样、当尝试打开这些器件的电源时、电流会快速斜升至电流限制设定点(我已经尝试将电流限制设置为最高22A)。 然后、开关立即(几微秒后)关闭。
但是 、在 https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf?ts=1670458100022这份应用手册中、它描述了这些高侧开关可用于驱动容性负载。 它表示它将通过将电流钳制到可调电流限制(而不是完全关断)来实现此目的。 查看该系列中其他智能高侧开关的数据表、特别是 TPS2H160-Q1或 TPS1H100-Q1等电流较低的开关、我看到数据表介绍了该电流钳位功能:
'外部可编程电流限制--一个外部电阻器被用来将比例负载电流转换为一个电压,这个电压与一个内部基准电压 Vth、cl 相比较。 当 CL 引脚上的电压超过 Vth.cl 时、闭环会立即进入。 VGS 电压进行相应调节、从而实现 VDS 电压调节。 当闭环被设定时、电流被钳位在设定的值上。 外部可编程电流限制提供了通过应用设置电流限制值的功能。"
但是 、我在 TPS1HB16A-Q1的数据表中没有看到任何类似的东西。 是否有办法为 TPS1HB16A-Q1启用类似功能、或者它在超过电流限制时是否唯一关闭的行为?
更一般而言、使用 TPS1HB16A-Q1是否可以直接驱动大容性负载?