This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891:LP5891EVM 能否连接到外部 LED 显示屏(芯片)?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5891EVM, LP5891, TLC6948, TLC6946, TLC6984, LP5890, TLC6983, TLC5943, TLC5946, TLC5948A, TLC5940, TLC59401, TLC5929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177016/lp5891-can-the-lp5891evm-be-connected-to-an-external-led-display-chips

器件型号:LP5891
主题中讨论的其他器件:TLC6948TLC6946TLC6984LP5890TLC6983TLC5943TLC5946TLC5948ATLC5940TLC59401TLC5929

您好!

LP5891EVM 能否连接到外部 LED 显示屏(芯片)?

此致、

宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    否 它无法连接到外部 LED 显示屏。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    我明白了。 这实在太糟糕了。

    谢谢、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    我对此很抱歉。

    对于外部 LED 显示屏、您可以自己设计电路板、将 LED 和 LP5891放置在同一电路板上。

    对于您的项目、我们还有什么其他帮助吗? 如果可能、您可以提供更详细的信息、以便我们提供更好的建议。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的建议。

    现在、我们正在开发新的 LED 矩阵显示。
    我们想知道它的功能。

    我们计划使用 LP5891评估我们的新 LED 显示屏。

    但 LP5891可驱动高达20mA 的电流。
    它可能不够平静。
    可能需要更大的功率。

    请告诉我们、如果您有任何具有更高驾驶性能的矩阵 LED 驱动器。
    我们很高兴它具有带外部 LED 终端的评估板。

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    感谢您的回复。 我需要更多信息来为您提供一些建议。

    1. 您的矩阵显示屏将用于什么终端设备? 您是否需要汽车版本芯片?
    2. 每个 LED 的平均电流是多少? 您的像素间距和 LED 面板尺寸是多少?
    3. 您是否需要内部扫描 FET 解决方案、如 LP5891? 或者、您能否接受外部扫描 FET 解决方案、如 TLC6946/TLC6948?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复。

    >您的矩阵显示屏将用于什么终端设备?
    规划标牌应用以供室外使用。

    >是否需要汽车版芯片?
    无需。

    >每个 LED 的平均电流是多少?
    可能5-40mA 取决于尺寸和亮度。

    >您的像素间距和 LED 面板尺寸是多少?
    关于间距、我们将根据评估结果做出决定。
    关于大小,待定。

    >您是否需要内部扫描 FET 解决方案(如 LP5891)?或者是否可以接受外部扫描 FET 解决方案(如 TLC6946/TLC6948)?
    我不知道具体细节、
    我认为内部扫描 FET 解决方案类型易于使用。

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    5-40mA 是最大 LED 电流。 对吧?

    对于内部扫描 FET、我们的电流解决方案的最大通道电流输出能力为20mA。 您可以查看 TLC6983/TLC6984/LP5891/LP5890。 (此主题的区别: [常见问题解答]如何在五分钟内掌握具有 LED 显示应用的 LP589x/TLC698x 器件? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

    对于外部扫描 FET、 TLC5946 / TLC5943等器件可供您的应用选择。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的建议。

    >5-40mA 是最大 LED 电流。 对吧?
    不是确认的最大值。
    它是一个估计值。

    我们计划开发几种尺寸/间距的显示。

    我们将根据基于亮度的评估结果确定每个产品规格。


    对于20mA 以下的产品、我将考虑使用 TLC6983/TLC6984/LP5891/LP5890。

    对于超过20mA 的产品、我将考虑使用 TLC5946/TLC5943。

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    不用客气。

    一些补充:TLC5929 / TLC5948A 等器件也可用于5-40mA 的情况。 实际上、我们有多通道 LED 显示驱动器、支持最大通道输出电流= 120mA、例如 TLC5940 / TLC59401。 希望这将在您开发产品时为您提供更多选择。 总之、最终选择取决于您的产品规格(例如通道数、电流/电压要求等)。

    让我们保持联系。 如果您有任何进一步的问题或需要任何进一步的建议、我愿意提供帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的建议和信息。

    我将寻找一款易于在评估中使用的器件。

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    不用客气。

    此致、

    Steven