This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:有关通用电量监测计系统的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178288/bq34110-question-about-general-fuel-gauge-system

器件型号:BQ34110

各位专家、您好!

如果客户将电量监测计放在电池组之外的主板上、并在需要更换电池组时更换电池组、电量监测计无法监测/跟踪新电池的充电信息、例如生命周期、充电计数等。可以吗? 我的意思是、如果他们更换电池、新电池的信息就无法相应地更新、对吧?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    仪表可以是"电池组侧"或"系统侧"。 有些可以在这两种模式下运行。 如果不进行大量返工、则无法在电池组侧电量监测计中更换电池。

    插入新电池时、系统侧需要发送命令来配置监测计。 我建议针对可用的不同模式读取 TRM。