This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:配置问题

Guru**** 2532440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178318/bq34z100evm-configure-issue

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

大家好、团队成员:

  我正在测试 BQ34Z100使用 EVM、并希望测试大于5V 的情况、当我 在 GUI 中配置 VOLTSEL 位时发现它无法更改。 请帮您检查一下。

  

 我使用10V 稳定电压源、J5已移至>5V、J2设置16V 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    在单节电池模式下写入所有数据存储器、然后应用分压器。 否则、您最终可能会遇到电量监测计的电压读数低于阈值以更改数据存储器的情况