This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:符合 IEC 62368-1

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178034/tps25990-iec-62368-1-compliance

器件型号:TPS25990

你好

 我们更热衷于 新型 TI E 保险丝、这种保险丝看起来非常符合我们的系统要求。

我对它们的一个主要关注是符合 IEC6238-1 G9部分的规定。 请您确认这是您将要做的事情、如果可能、请提供某种形式的指示性时间尺度来实现认证。

我们的产品开发周期相当长、因此我们可能不需要在12个月内获得 Fromal 认证、但如果此项工作不是由 TI 完成、我们将需要自己完成、或者在接下来的6个月内迁移到替代器件 月

您在这方面的帮助将是最受欢迎的


您的


Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您关注 TPS25990。 请在此处分享最终应用和数量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在制作一个19英寸机架式电信单元、用于在主要集线器中部署。  预计在 英国每月生产50-100个单位,并在远东设立一个额外的生产中心。  当前计划是每个系统使用3个或4个设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们已经介绍  了 IEC 62368-1标准中的"G.9集成电路(IC)限流器"部分。 我们的验证计划包括这些测试用例。 如果您需要、我们可以共享测试报告。 但是、对于 该特定 器件、我们不必根据 IEC 62368-1标准获得正式认证。