This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907的 PSRR 设置为:Vin=5V、Vout=3.3V、Iout=30mA、Cout=1U//270p。

Guru**** 2514325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177062/lp5907-psrr-of-lp5907-at-the-set-up-vin-5v-vout-3-3v-iout-30ma-cout-1u-270p

器件型号:LP5907

你(们)好

您能否帮助在设置:  Vin=5V、Vout=3.3V、 Iout=30mA、Cout=1U//270p 时提供 PSRR?  

频率范围达到1MHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    让我看看我们是否有任何3.3V 样片和/或 LP5907UV-3.3EVM 来进行此测量。 请留出1-2个工作日。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    以下是给定条件下的 PSRR 结果。  

    绿色曲线为 Vin=5V、Vout=3.3V 和 Cout=1U|270p

    其中黄色曲线为  Vin=5V、Vout=3.3V Cin =1uF 和 Cout=1U||270p 、因为 DS 指定了这一点

    此外、很难辨别、但我将结果与 DS 图重叠、您可以看到结果彼此接近:  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Acosta

    感谢您的大力支持!