请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907 你(们)好
您能否帮助在设置: Vin=5V、Vout=3.3V、 Iout=30mA、Cout=1U//270p 时提供 PSRR?
频率范围达到1MHz。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否帮助在设置: Vin=5V、Vout=3.3V、 Iout=30mA、Cout=1U//270p 时提供 PSRR?
频率范围达到1MHz。
谢谢!
您好、Harry、
以下是给定条件下的 PSRR 结果。
绿色曲线为 Vin=5V、Vout=3.3V 和 Cout=1U|270p
其中黄色曲线为 Vin=5V、Vout=3.3V Cin =1uF 和 Cout=1U||270p 、因为 DS 指定了这一点
此外、很难辨别、但我将结果与 DS 图重叠、您可以看到结果彼此接近:
最棒的
Edgar Acosta