This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:电源正常引脚(引脚28)的电阻

Guru**** 2505365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177790/lm5064-resistance-of-power-good-pin-pin-28

器件型号:LM5064

您好!

当打开电路板时、栅极引脚输出、MOSFET V1175导通。

UVLO 显示为高电平、OVLO 为低电平、MOSFET 上的电压为0.15V。 PG 具有10V 上拉电阻、电阻为5k Ω。  

问题是 PG 显示低电平。  

在什么情况下可以实现这一点?

请告诉我。

此致、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    感谢您与我们联系。 请共享完整的原理图。 我无法理解您原理图中的电源正常上拉电路。  

    请注意、实现电源正常的开漏 MOSFET 的源极连接到 VEE。 这需要特别注意电源正常上拉电路的实现。 需要使用隔离器。 请参阅 AN-2143 LM5064评估套件中的 EVM 原理图(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 内 PGD 的 FET 电压和电流额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为当我测量引脚28的电阻时、坏的电阻显示8k、而好的电阻显示18k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定电压为80V 、额定电流在2mA 至4mA 左右为几 mA。