This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:当 Vout 高于 Vin 时

Guru**** 2502945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173991/tps62736-when-vout-is-higher-than-vin

器件型号:TPS62736
主题中讨论的其他器件: BQ25505

您好!

我是否知道当输出电压高于输入电压时、IC 是否会损坏?

谢谢!

肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    只要 VOUT 低于绝对最大额定值、我就不会受到损坏。  但是、我们没有对这种情况进行广泛测试、因此我无法保证这种操作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、非常感谢您在"感谢您的假期"中回答我的问题!

    如果您能更确定、我将感谢您的帮助。  “是”或“否”都可以。  可能会在您返回工作岗位后?

    "是"或"否"会影响我们的生产过程。  因为 TPS 为 CPU 提供3.3V 电压。  但是、当我们进行板载编程时、程序写入器也会向 CPU 提供3.3V 电压。  此时、TPS 的 Vin 为0V、但其 Vout 从写入器获取3.3V。  因此、我们担心某些 TPS 可能不够强大、无法承受该反向电压。  因此、确实需要您的帮助才能清楚地说明这一点。

    非常感谢!

    肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    由于 VOUT 和 VIN 之间有一条直流路径、通过电感器和降压转换器的高侧 FET 体二极管、VIN 可能会看到 VOUT=3.3V 减去体二极管压降(~0.6V)。  我可以在工作台上的室温下测试一台设备、以查看这是否会导致问题、但我无法在过温条件下测试统计样本、从而为以这种方式运行的设备提供保修。  因此,不幸的是,我不得不说不  您能否在 TPS62736 VOUT 引脚之后添加一个 PFET、该引脚的栅极上有一个在 TPS 未导通时下拉的 NFET?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答!  因此、请帮助验证室温下是否足够好。  谢谢!

    是否有任何方法可以绕过浪涌电流?

    负载在50us 内消耗350mA、然后保持在30mA。   

    浪涌电流触发了短路保护。

    我在 TPS 和负载之间添加了一个 LC、希望滤除该浪涌。  但 TPS 输出保持在25kHz 的脉冲上。

    C 为400 μ F、L 为60 μ H。  但它无法进行滤波(但没有脉冲)。  

    因此、我将几个未知的电感器串联在一起、希望它足够大。   然后是脉冲。  但是,不能通过逐个消除来阻止它,直到最后一个是短的。  很抱歉告诉您一些没有数字的东西。  但希望您能为我提供一些技巧、以解决该浪涌电流问题。

    我可以使用更大的直流/直流转换器、但我喜欢效率最高的直流/直流转换器。  我正在调节您的太阳能硬接 IC BQ25505的功率输出。  因此、每个 uA 都很重要。  或者、如果您有更适合我的器件、请告诉我。  非常感谢!

    肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    我必须订购 EVM、这样我才能在周一之前进行测试。  您能更详细地解释一下浪涌电流吗?  我假设它来自 VOUT 上的负载?   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、浪涌电流由 Vout 上的负载消耗。  350mA、持续50us。  然后保持在30mA。

    我想附上一些图来帮助解释。  但是、我不知道如何连接它。  抱歉!

    感谢您的帮助、期待您的回复!

    肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    您可以在 VOUT 之后添加软启动电路、如以下链接中的应用手册中所述:

    https://www.ti.com/lit/an/slva156/slva156.pdf

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!