This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350+BQ76920连接 MCU 问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177563/bq78350-bq78350-bq76920-connect-mcu-problem

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76920

你(们)好  

采用 BQ78350+BQ76920的客户设计。 它们将 BQ76920+BQ78350 与 五节18650电池串联使用。 当电池组连接到主板时、在输出保护的情况下很容易烧断 MCU。 此时,他们监视 BQ76920+BQ78350电池管理板 SMB 线路电阻上的温度,发现温度保持上升,这表示 SMB 线路上的电流非常高。 造成这种情况的原因是什么?

附上了原理图供您参考。

 e2e.ti.com/.../_3575606CC47E_.pdf

其中 P2接口是电池组的接口、P2的 GND 被禁用。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    该原理图没有显示太多-它仅显示了 SMB_CLK 和 SMB_DAT 的上拉电阻器。 可能是 P2连接器附近发生了短路-电源连接(BAT+和 PACK-)与 SMBus 引脚共用同一个连接器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    感谢你的帮助。

    这是主板中 MCU 电路的一部分。 MCU 和电池组通过 SMB_ CLK、SMB_ DAT 连接。

    测试条件:连接到主板的五节18650系列电池(通过 P2接口、即 BATT+、Pack -、SMB_CLK、 SMB_DAT 等

     ASCD 阈值和延迟全部设置为0。 电池输出受到保护(短路保护)。 如果电池组连接到主板几分钟、MCU 将会烧坏。

    它们 增加了 SMB 线路上的电阻(下图中的 R36和 R38)(两者都更改为510R)、在相同条件下复制

    请提供有关此问题的一些建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    原理图中没有任何内容可以解释为什么微控制器会损坏。 我不认为这是由 SMBus 线路引起的、因为这些线路由 STM32 (主机)驱动、而不是 BQ78350-R1A 驱动。 他们需要弄清楚微控制器上发生损坏的位置及其原因。 我认为这与 TI 器件无关。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢你的帮助。