This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:需要体二极管

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410EVM-018, LMG34XX-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177886/lmg3422r050-body-diodes-needed

器件型号:LMG3422R050
主题中讨论的其他器件:LMG3410EVM-018

大家好、

客户尝试将 GaN FET 用作 H 桥逆变器上的开关元件 、以替代 IGBT。

由于它是 H 桥、因此必须将体二极管用作自由轮二极管。 如果此类系统使用 GaN、则需要在外部放置 FWD?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件经常用作高功率应用的同步整流器、这意味着无需外部二极管。 我建议您的客户查看该器件的特定评估模块、该模块利用半桥配置来创建同步降压或升压转换器。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    客户正在评估 LMG3410EVM-018。 这是您应该知道的吗?

    很抱歉、我在该主题帖的器件型号上出错了。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提到的有关 LMG3422器件的所有内容也适用于 LMG3410。 它可用作同步整流 器、您参考的 EVM 可使用 LMG34XX-BB-EVM 配置为同步降压或升压转换器。  

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    很抱歉我不明白。 LMG3410EVM-018如何在电池电量耗尽的情况下工作?

    我了解当两个 FET 都关断时、电流会流过体二极管。 当两个 FET 都关断时、电荷来自哪里?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 LMG341x 器件用作同步整流器时、其运行方式与普通二极管或硅 FET 不同。 两个 FET 都不会关断、而是底部 FET 导通、充当续流电流的二极管。 电流与器件一起从源极流向漏极流经底部 GaN FET 通道、从而减少损耗、因为在本例中、底部 FET 的功率损耗仅为 I^2*R、其中 R 是 FET 的 Rdson (非常小)。

    如果您需要、我可以进一步解释、请告诉我。

    扎赫