This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:开漏输出端电容器的最大值

Guru**** 2574725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176026/bq25616-max-value-of-caps-at-open-drain-output

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ51003

大家好、

客户计划在 STAT 引脚和/PG 引脚上放置电容器。 它们的最大值是多少?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    STAT 或/PG 引脚没有建议的最大电容。 实际上、不建议在这些引脚上使用任何电容器、仅使用电阻器。 如果您在这些引脚上遇到问题、请尝试移除电容器、因为我们不需要这些附加组件。

    有关  BQ2561x:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../;  有关 BQ2561x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25611d-bq2561x-faqs。 如果 需要进一步的支持、请随时告知我们。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    客户希望将 STAT 引脚保持在低电平、因为当输入电压在短时间内降至4V (睡眠模式)以下时、他们希望 STAT 引脚不会变为高电平。 对于这种情况有什么建议?

    客户将电阻器串联到 STAT 引脚和 PG 引脚是否有效?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    STAT 和/PG 引脚具有内部开漏控制。 如果您想将 STAT 引脚保持在低电平 (不使用 STAT 引脚)、您可以将引脚保持悬空。 如果您需要完整的引脚功能、只需添加一个与 STAT 或/PG 串联的电阻器。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    应使用 STAT 引脚功能、 但是、只有在短时间内输入电压下降到略低于4V 的时刻、才不希望 BQ25616对此做出反应、因为输入源是 BQ51003、其输出 is.no在 Tx/Rx 放置时 t 稳定。 你有其他建议吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    在 STAT 引脚上放置电容器的最初想法可能 会防止 在快速下降至睡眠模式的情况下发生高转换、但这不是经过测试的功能或建议的设计选择。 没有某种外部电路或逻辑、在特定情况下无法轻松快速阻止 STAT 引脚功能。

    电容器解决方案的唯一问题是、电容效应将出现在您希望 STAT 引脚正常工作的其他情况下。

    此致、

    James