This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:SEL 控制器

Guru**** 2636625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB322I, HD3SS6126, TUSB321AI, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174897/tusb542-sel-controller

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB322IHD3SS6126TUSB321AIHD3SS3220

您好!

我们计划开发5Gbps USB Type-C UFP 仅器件"存储器中止"、它不是集成 CPU、独立控制系统。

最初、我们计划使用 TUSB320I 和 TUSB542、但它需要 I2C 来进行 TUSB542 SEL 控制。

 

  1. 在这种情况下、TUSB322I 是否仅是 CPU 以外硬接线 SEL 控制系统的一个候选器件?
  2. TI 产品系列中是否集成了 USB 控制器和2:1 MUX "二合一"器件?
  3. HD3SS6126可作为 TUSB542 MUX 功能的替代器件?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇雪-圣

    我们没有集成的 USB 控制器+ 2:1 MUX 解决方案。

    您是否有可共享的方框图? 这是 USB Type-C 设计吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    如果我们将 HD3SS3220作为 GPIO 模式进行封装、是否可以将 TUSB542替换为不带 CPU 的 TUSB321AI 芯片组?

    对于 GPIO 模式、HD3SS3220器件配置为 ADDR 引脚的 NC、对于 UFP 模式、配置为端口引脚的低电平。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇雪-圣

    TUSB542 + TUSB321AI 提供 CC 控制器、MUX 和信号补偿功能。

    HD3SS3220提供 CC 控制器、MUX 功能、无需信号补偿。  

    但对于这两种解决方案、您仍然需要 CPU 或 USB 主机通过 Type-C 与 USB 器件通信

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的是我们的方框图、您是否发现任何问题?

    e2e.ti.com/.../TUSB.pdf

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之-圣

    我看不到方框图有问题、您可以将其用作设计参考 、https://www.ti.com/tool/TIDA-00882

    谢谢
    David