This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:开关能量

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177678/lmg3422r050-switching-energy

器件型号:LMG3422R050

您好!

我将介绍 LMG3422R050 GaN FET 数据表。 在其数据表中有图7-11。 半桥开关能量与电感负载电流间的关系。

我看不到该图的 RDRV 值。 有人能告诉我该图对应的 RDRV 值吗?

此致、

Arjun Ananthaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出这个问题、对于我们的大多数电气参数、我们将 RDRV 连接到 LDO5V、这会产生100V/ns 的压摆率、但如果图7-11也是如此、我不是很乐观。 请给我24小时与我的团队交谈、我将收到您的确认。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    您还能告诉我同一图的测试电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    第7.7节下列出的所有数字,包括图7-11所示的所有操作条件都与前几节相同,其表述如下:

    ℃≤另有 µH:电压、电阻、电容和电感以 GND 为基准;–40℃TJ≤125 μ H;VDS = 480V;9V≤VVDD≤18V;VIN = 0V;RDRV 连接到 LDO5V;LBBSW = 4.7 μ H

    此致、

    扎赫