This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输入电压和电源电压的关系

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175526/tps2121-relation-for-input-voltage-and-supply-voltage

器件型号:TPS2121

我对 TPS2121的 INx 电压低于以下有四个问题;

①Is TPS2121哪一个 IN1或 IN2保持开路没有问题?  

从 INx 输入电压中②Is μ A 的内部电源电压(例如、控制逻辑+栅极驱动器等)?

③About 最高电压运行、当滞后内的电压差时、IN2优先级是否正确?   

④When IN2电压变为下降或0V 并返回 IN2 >IN1、TPS2121是否选择 IN2输入?

顺便说一下、条件是 CP2和 PR1:GND、IN1和 IN2、VOUT:5V。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    1.我不建议任何一个输入悬空-这种情况发生在什么应用中?

    2.是的、正确。

    3.是的。

    在 vcomp 模式下、只要 IN2 >= IN1、IN2就被优先化。 因此、当 IN2降至 IN1以下时、它将切换至 IN1、然后在 IN2 >= IN1时返回 IN2。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kalin

    感谢您的回复、

    关于① Ω 的附加问题、IN1/IN2哪一侧设置为悬空或下拉有什么问题?

    客户担心输入端(开路、短路等)出现任何问题并变为悬空。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    如果任一输入悬空、则器件将工作、因为输出会将其放电至切换到另一输入的位置。 此外、如果您在 PR1和 CP2的每个输入上配置了电阻分压器器、则从技术上讲、输入将不会悬空。 我误解了您之前的问题、认为您有意浮动输入。

    此致、

    Kalin Burnside