This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:差动运算放大器输出共模功能

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177771/ucc28782evm-030-diff-opamp-output-common-mode-capability

器件型号:UCC28782EVM-030

您好:

想知道在使用非隔离运算放大器测量环路增益相位时是否可以注入小信号、但当然、限制因素是运算放大器的输出共模属性。PL 请参阅所附电路。  任何 规格/数据表中都不讨论输出直流 CMC。

另一个障碍是网络分析器、如 HP 8751A (我们只有 NA)、以便能够在 Ch1和 Ch2上支持 Vout。 但这可以通过分频器进行传递。 因此、这不是一个展示障碍。

我们非常感谢您对 Diff Opamp 的任何评论和建议。 它也可以是电流反馈放大器。

-r

e2e.ti.com/.../DIFF_2D00_AMP_5F00_LOOP_5F00_TEST.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到用于注入交流信号以测量环路稳定性的差分放大器。  我不知道这会有多好。

    通常、使用交流变压器将小交流信号注入电压环路。  通过以下链接、您将看到一份应用手册、其中介绍了如何使用网络分析器通过网络分析器和交流变压器测量电压环路。   这将有助于补偿电压环路。   https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    非常感谢快速的评论!

    已阅读/研究您参考的应用手册...我们尝试避免变压器耦合的原因有很多。- DYI 型...我以前在另一个生命周期中具有50:10欧姆的降压、从100Hz 降至10Meg、但我现在无法再使用它了。 North Hills 的成本将超过300美元、如果与 Venable 或 Ridely Engr 不同、可能也不会有所不同。  

    第二篇文章提出了一个具有直流去耦电容器的电路。 该理念也用于变压器耦合设置。

    现在有趣的事情是:我们不能从运算放大器获取输出以馈入 NA,因为它们已经进行了直流去耦,并且假设电容器的值很高(即使在 xmfr 情况下也是如此) 那么、从传统的左侧节点到电容器/运算放大器输出侧、可以认为"小幅阻抗变化"吗?

    在顶部、我们可以在 NA 连接之前在运算放大器输出端添加高品质 CMC。 适用于任何信号级别 CMC。

    实际上、任何具有宽带宽 的差动运算放大器都应该起作用、除非我缺少一些基本的东西。

    然后、该设置解决了许多环路测量问题!

    请告诉我您的评论。

    再次来到 THnx。

    R

    e2e.ti.com/.../DIFF_2D00_AMP_5F00_LOOP_5F00_TEST3.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您绘制的电路如何在10欧姆电阻器上注入交流信号来测量环路稳定性。

    看起来您使用的是 VCC 基准差分放大器。  您注入的信号需要是+/- Vout。

    如果您没有网络分析器或交流变压器、  您可以根据理论补偿来补偿环路、然后使用负载、线路和启动等大信号瞬态测试设计。  如果在这些测试期间没有振铃、则您的设计最有可能具有超过45度的相位裕度并保持稳定。

     

    此致、