This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:12V 100AH 铅酸电池上的学习周期失败

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177956/bq34z110-failed-learning-cycle-on-12v-100ah-pb-acid-battery

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1EV2400

您好!

我正在使用12V 100AH 铅酸电池进行 BQ34Z110的学习周期、并参考 TI 文档 SLUA903。  

我的第一个问题是、SLUA903 是适用于此 IC 的文档吗?  

如果否、 我可以  改用 BQ34Z100-G1 TRM 吗?  或者 、您能否与我分享正确的文档?

这就是我到目前为止所做的工作;

我 设法执行学习周期直到完全放电后第一次电池休息( SLUA903中的步骤3.2.2 ),但未能获得正确的标志和状态,我认为学习周期 不成功。

我执行的步骤:

  1. 按照  该线程配置 IC 、直到执行步骤5。 对于其他参数、我 将其保留 为默认值。
  2. 执行电压和电流校准。
  3. 使用充满电的电池开始学习周期。
  4. 执行学习周期。
    1. 发送启用(0x21)、然后复位(0x41)。 这 会设置[RUP_DIS]和[QEN]标志并将更新状态更改为0x04。
    2. 然后以3A 的负载开始放电。
    3. 在电压达到10.8V 左右后、我停止放电并让电池休息。
      1. 我设法清除[RUP_DIS]标志、并设置[OCVTAKEN]标志。  
    4. 然后、以恒定的3A 电流为电池充满电。
      1. 此时、[VOK]标志应该自动设置、但没有自动设置。  
      2. 然后在充电期间将[FC]设置为一个点。
      3. 但更新状态保持为0x04、应为0x05。
    5. 现在、我将对电池放电。

我想知道、考虑到电池容量为100AH、3A 是否足以用于放电和充电?

整个学习周期是否因我参考了错误的文档而不成功?

在学习周期中、我是否需要将 EV2400始终连接到 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    请参阅两个文档。 TRM 可能没有 SLUA903中指定的详细步骤  

    放电电流必须介于 C/5和 C/10之间。 这似乎是您学习的问题。

    请参阅 SLUA903 第3.2.5节:将电池放电至空

    务必遵循所有说明并检查每个步骤的标志