This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87503Q3E:CSD87503Q3E 的上升时间/下降时间

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87503Q3E, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175385/csd87503q3e-the-rise-time-fall-time-of-csd87503q3e

器件型号:CSD87503Q3E
主题中讨论的其他器件: UCC27624

大家好、

我想设计一个开关电路、开关应确保 上升时间与 下降 时间相同。  但请查看大量 NMOS 数据表。 上升时间和下降时间的值是完全不同的。  

由于 MOS 的导通 和关断过程都与 Ciss 的充电时间有关、  为什么上升时间和下降时间有如此大的差异呢。

谢谢!

Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao 您好、

    感谢您关注 TI FET。 MOSFET 数据表中的典型开关时间并不总是表明在高度依赖于外部栅极驱动电路和 PCB 布局的应用中的实际性能。 我们提供了有关如何计算开关时间的文献。

    下面的等式给出了估算上升和下降时间的常用方法:

    下面链接中的示例更复杂、其中考虑了共源电感以及该电感如何影响 FET 的开关速度。

    https://www.ti.com/lit/an/slpa009a/slpa009a.pdf

    以下链接说明了 TI 如何测试 FET 数据表中的开关参数并对其进行规格。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao 您好、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我很晚才回复您、根据您提供的公式、我尝试计算 CSD87503Q3E 的上升时间。

    根据数据表、  

    计算值为3.8ns、远低于数据表中给出的40ns。 还有没有考虑到任何其他因素。

    此致、

    Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao 您好、

    我提供的公式是使用 FET 栅极电荷参数和外部驱动器特性进行估算的。 此处未包含的是由共源寄生电感导致的电感效应、这往往会降低 FET 开关速度。 此外、正如我在先前的响应中指出的、开关时间在很大程度上取决于外部栅极驱动电路。 我正在与一位同事进行检查、以查看他是否有关于此测试使用的驱动器电路的更多信息。 我将在收到更多信息后尽快回复您。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao 您好、

    再次感谢您关注 TI FET。 我找到了有关产品开发期间开关时间测试方式的更多信息。 DUT 安装在一个子板上、该子板插入另一个板、该板包含双驱动器 IC (MIC4424)、其中 PWM 输入短接在一起、栅极驱动器输出连接在一起。 驱动器 IC 的输入由脉冲发生器提供、栅极驱动电压为10V、开关时间通过示波器进行测量。 驱动器 IC 是具有3A 峰值驱动能力的较旧器件。 TI 的低侧驱动器具有更高的峰值电流能力、可缩短开关时间。 例如、UCC27624双通道低侧驱动器的峰值电流为5A。 请参阅 UCC27624数据表第18页的典型应用电路。 除此之外、我没有其他信息可供参考。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    感谢您的耐心,您的回答对我非常有帮助。

    此致、

    Zhiyao