This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:从 Webench 导出 OrCAD 文件

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168399/tps62088-exporting-orcad-file-from-webench

器件型号:TPS62088

大家好、  

我有以下网络设计:  

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3041BF824553468A 

我想将其导出到 OrCAD 文件中。 每次我尝试导出时、我都会收到一条消息"export FAILED"  

我们是否可以对此采取行动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Ohad Bonneh

    您可以再尝试导出吗?  
    我们尝试从您共享的设计链接导出、我们能够导出并下载 TPS62088 OrCAD 文件
    如有任何其他问题、请随时与我们联系。
    谢谢你

    此致、  
    SADEESH A G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、  

    不、仍然不起作用:  

    您可以通过电子邮件向我发送文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    下面是随附的 OrCAD  导出文件。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign14736_5F00_CadenceOrCAD.zip

    因为我们能够将设计导出到 Cadence OrCAD 。请尝试以下建议。 它可能会帮助您导出。

    请您在不同 的浏览器(最好 是 Google Chorme)中打开设计

    2.请将浏览器更新 为最新版本。

    3.清除浏览器的 Cookie。

    4.在不同的系统中尝试

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    这仅包括 PCB 文件、而不是原理图文件...  

    我仍然无法从网上下载它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    目前  ,Webench Cadence OrCAD 原理图导出因基础设施 问题而不可用。 这是大多数器件上观察到的一个通用问题。 这个问题似乎很棘手。 我们仍然无法找到其背后的确切原因。 我们的专家正在进行这方面的工作。  我们期望 找到解决方案会有延迟。 我们将在解决问题后通知您。 请注意、这可能需要比预期更长的时间。 感谢您的耐心等待。  

    此致、(&H)
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好、我们是否有关于此主题的任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我已附上您共享的 WEBENCH 设计的 OrCAD PCB 导出文件。 但是,由于基础设施问题,原理图导出不可用。 目前,此问题上没有活动工作。 我们将在您将来确定优先级并解决该问题时通知您。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign14736_5F00_CadenceOrCAD.zip

    此致、(&H)

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、  

    非常感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题的任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题的任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    很抱歉给您带来不便 ,不幸的 是,目前它没有优先处理,也没有正在进行的解决基础架构问题的工作。 确定优先级 并解决 此问题可能需要更长的时间。  

    谢谢、此致、

    Praveen