This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:在 I2C 总线和 Fusion GUI 上未检测到电源序列发生器和监控器件

Guru**** 2813045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, TPS536C7, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175740/ucd90160-power-sequencer-and-monitor-device-not-getting-detected-on-i2c-bus-and-fusion-gui

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件: TPS536C7TPS53681

您好!

我们已在5块电路板中组装 UCD90160器件(批次代码:C5H0)。 Fusion GUI 中的任何电路板都未检测到该器件。  

我们已尝试以下方法来解决该问题、但问题仍然无法正常工作:

a.已验证板载器件的所有电源和接地连接、上拉和下拉。  

b.引脚60 (PMBus ADDR1)上连接的未安装电阻器、用于将 I2C 地址设置为默认值0x7E。

c.用较新的批次零件(批次代码:AECI)替换2个电路板中的器件。

 如下图所示、当我们尝试访问 I2C ACK 时、器件不会发送 I2C ACK。

请建议如何调试此问题。

此致、

Bishwajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在同一总线上有4个 TPS53681和1个 TPS536C7多相控制器器件。 所有5个多相控制器器件均可在所有电路板的 Fusion GUI 中检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查 RESET/BPCAP 引脚并提供原理图。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位(引脚9)在电路板上以10K 电阻上拉。 请在下面找到该设计的原理图。

    此致、
    Bishwajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I2C 的上拉电阻应为1-2K。 4.7K 应更改

    2. BPCAP 不应连接到3.3V。 BPCAP 是内部 LDO 的输出。  上拉至3.3V 将使器件无法正常工作

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 通过从3.3V 断开 BPCAP 并更换器件、可以解决此问题。

    此致、

    Bishwajeet