This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:减少 SW 节点(引脚3)的过冲和下冲

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177422/tps62816-q1-reduce-the-overshoot-and-undershoot-of-sw-node-pin-3

器件型号:TPS62816-Q1

尊敬的 TI 工程师:

我使用  TPS62816-Q1设计了电路板、Vin = 5V、Vout = 1.8V、开关频率= 2.23MHz。

该电路工作正常、但在 SW 节点上具有明显的过冲和下冲毛刺。  是否有任何方法可以减少这些干扰?

谢谢

徐隆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐隆、您好!

    开关节点对噪声非常敏感、建议保持小尺寸并远离信号。 您可以共享布局吗? 它可以让您了解它。

    另一个因素是测量的接地连接。 最好保持该环路尽可能小。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈、 Tanvee!

    布局如下所示:

    徐隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐 隆、您好!

    感谢您分享布局。 最好具有从 IC 到电感器的较小 SW 节点平面。 您可以尝试减小平面尺寸。

    为了 避免 接地回路过大、最好使用下图等探头进行测量。

    这种过冲/下冲不应成为问题、大多数情况下可通过测量技术和 SW 节点平面来减少。

    应用手册对此进行 了详细介绍。

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf?ts=1670399997643&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我、您在这里是否有更多顾虑。

    此致、

    Tanvee