This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3519:LM3519MK-20/NOPB

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3519, TPS92360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176742/lm3519-lm3519mk-20-nopb

器件型号:LM3519
主题中讨论的其他器件: TPS92360

您好,专家:

  我正在检查客户设计3S7P LED 背光设计 LM3519MK-20/NOPB,并在开关电流限制750mA 规格下检查输出功率相对输入电感器峰值电流。

我随附了设计输出 LED 背光规格和原理图,您能帮您仔细检查一下是否正常?

谢谢你  

Roye2e.ti.com/.../lm3519.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我将在下星期一回顾原理图并向您提供反馈、很抱歉给您带来不便、感谢您的耐心等待。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

     好的、您能否在星期一提供评论?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于该器件没有 EVM、因此在这种情况下、如果没有基准测试、很难得出结论。

    除了电流限制问题外、我还担心电流是否会在每个灯串上均匀分布。

    客户为何不选择多通道 LED 驱动器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     感谢您的信息,由于此应用程序仅为 LED 面板规格中每个串联和并联 LED 的一个通道输入和反馈连接,您是否有其他建议解决方案可以建议我用于此应用?  

    谢谢你

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于单通道 LED 驱动器、我建议使用 TPS92360。

    • 输入电压:2.7V~5.5V
    • ILED:最大400mA
    • 封装:2mm x 1.25mm SOT (5)

    如需更多信息、请参阅数据表 :TPS92360

    BR

    Patrick