This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:器件断开:SW、PGND 和 VOUT 引脚短接。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177561/tps61288-device-broken-sw-pgnd-and-vout-pins-shorted

器件型号:TPS61288

您好、TI 专家、

我的项目使用 TPS61288RQQR 器件将电压从7.4V (电池供电)升高到13V。

该电压用于通过2个驱动器驱动2个电机。

有时器件会发生故障、并使 SW、PGND 和 VOUT 引脚短路。 我想是集成电路内部的两个功率晶体管短路了。 为什么会发生这种情况? 如何解决问题?

我正在连接电子电路的一部分。

此致。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    这些器件主要由于过压或过流而发生故障。

    过压时。

    请检查 SW 引脚上的应力、以查看在所有条件下是否存在超过规格(20V)的电压尖峰、

    包括 电机启动、停止、 稳定等。

    如果您发现电压尖峰、则可能是布局不良造成的。 请稍后检查。

    2、过流情况。

    该芯片具有电流限制和热关断功能、因此不会发生过流并导致故障。

    对于原理图、参数似乎正常。

    请先检查电压原因、您 可以  在此处分享任何线索。

    此致

    Fergus